This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 是否通过 IEC-61508认证?

Guru**** 2905470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1171200/is-ccs-certified-by-iec-61508

你好。

我使用的是 CCS v12.1.0.00007。

CCS 是否通过 IEC-61508认证?

如果没有、CCS 具有什么认证?

谢谢。