This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 应删除要求 Python2 (至少对于 Linux)

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1170641/python2-as-a-requirement-at-least-for-linux-should-be-removed

是否应该至少在 Linux 中将 Python2作为 CCS 的要求? Python2不再受支持、因此现在应该更改为 python3了。  

gconf 怎么样? 是否确实需要或仅列出了这些信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linux 的依赖项列表可能已经过时(在许多 CCS 版本中没有更改)。 我们需要重新发布该列表并根据需要进行更新。

    谢谢

    Ki