This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000Ware 选择设置存储位置

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1171830/c2000ware-selection-setting-storage-location

您好!

是否有人知道以下设置存储在何处(在哪个文件中)? 我想提交上述文件、这样我的同事就不必进行相同的手动选择。

谢谢你。

Kier。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kier、

    注册的产品属于首选项。

    此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Santosh、但这只是 PC 上安装的可用产品。

    我想知道哪个文件存储项目的产品选择? 我认为它不在.cproject 或.project 中、因此必须是工作区文件或 CCS 安装文件。

    Kier。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kier、

    我认为 CCS 存储产品发现路径、然后在 CCS 启动时搜索器件的所有兼容包。 我不确定哪个文件存储了"产品发现路径"。

    我会将该主题分配给 CCS 团队、让他们回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kier、

    [引用 userid="479799" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1171830/c2000ware-selection-setting-storage-location/4409383 #4409383)]我想知道哪个文件存储项目的产品选择? 我认为它不在.cproject 或.project 中、因此必须是工作区文件或 CCS 安装文件。

    它应该位于.cproject 中。

    示例:

    我将 SDK 版本设置为6.30.0.42_eng:

    项目的.cproject 文件将使用 以下信息进行更新:

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 是的、我现在看到了。 我想我提出的问题是错误的、所以我会单独提出另一个问题。