This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ROV 开口挡片

Guru**** 2574755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1172279/rov-opening-blank

Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

我的客户遇到与相关帖子相同的问题、打开后 ROV 窗口为空:

下面是中的内容 /.metadata/.log:

!SESSION 2022-10-27 15:59:26.620 -----------------------------------------------
eclipse.buildId=4.23.0.I20220308-0310
java.version=11.0.13
java.vendor=Eclipse Adoptium
BootLoader constants: OS=win32, ARCH=x86_64, WS=win32, NL=zh_CN
Framework arguments:  -product com.ti.ccstudio.branding.product -product com.ti.ccstudio.branding.product -product com.ti.ccstudio.branding.product -product com.ti.ccstudio.branding.product
Command-line arguments:  -os win32 -ws win32 -arch x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product -product com.ti.ccstudio.branding.product -product com.ti.ccstudio.branding.product -data C:\work\code\sub-1g\code -product com.ti.ccstudio.branding.product

!ENTRY com.ti.common.core 1 0 2022-10-27 15:59:37.972
!MESSAGE path=ccs_base/DebugServer

!ENTRY com.ti.common.core 1 0 2022-10-27 15:59:37.979
!MESSAGE debugServerDir=C:/ti/ccs1200/ccs/ccs_base/DebugServer

!ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-10-27 15:59:44.035
!MESSAGE constructor

!ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-10-27 15:59:44.039
!MESSAGE done with directories

!ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-10-27 15:59:44.042
!MESSAGE loading ti_logger

!ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-10-27 15:59:44.055
!MESSAGE Platform os: win32

!ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-10-27 15:59:44.058
!MESSAGE loading cToolsIF

!ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-10-27 15:59:44.072
!MESSAGE loading cTools

!ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-10-27 15:59:44.083
!MESSAGE loading TraceFactory

!ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-10-27 15:59:44.091
!MESSAGE loading sqlite3

!ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-10-27 15:59:44.099
!MESSAGE loading CloudTrace

!ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-10-27 15:59:44.161
!MESSAGE CloudTrace interface loaded

!ENTRY org.eclipse.equinox.event 4 0 2022-10-27 15:59:51.020
!MESSAGE Exception while dispatching event org.osgi

值得一提的是、由于客户的 IT 策略、客户的计算机受到加密软件的保护。 他们怀疑它与 ROV 相关的文件是加密的、CCS 无法正确读取、但他们不知道哪些文件与 ROV 相关。

1.日志中有任何可疑内容?

2.您能指出哪个文件与 ROV 相关吗? 客户一旦知道确切的文件名、就可以尝试解密这些文件。

此致、

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    [引用 userid="168885" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1172279/rov-opening-blank ]1. 日志中有任何可疑内容?

    我没有看到任何具体内容、但我需要发送给工程部门进行确认。 正在使用哪个版本的 OS SYS/BIOS 和 XDCtools?

    [引用 userid="168885" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1172279/rov-opening-blank ]2. 您能否指出哪个文件与 ROV 相关? 客户一旦知道确切的文件名、就可以尝试解密这些文件。

    主机上应该有一个供 ROV 使用的*。ROV.xs 文件。 如需更多信息、请参阅 ROV 用户指南:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/rov_guide/html/src/rov.html

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    它们使用的是 CCS12.0.0、 而 SimpleLink_cc13xx_cc26xx_sdk_6.20.00.29中的 TI-RTOS7、XDStool 版本为3.62.1.15

    2.谢谢、我将要求客户检查此文件是否已加密。

    BR、

    水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    客户已检查.rov.xs 文件、但未在其系统中加密。 他还使用 simplelink SDK 的基本示例进行了测试、问题仍然存在、因此不依赖于工程。

    我们还可以检查其他任何想法吗?  谢谢。

    BR、

    水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="168885" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1172279/rov-opening-blank/4412741 #441271"]客户已检查.rov.xs 文件

    忘记提到还有一个*。 可能需要的 ROV.json 文件。 请让他们也查看此内容。

    如果文件正常、则看起来会出现特定于其环境的问题。 我还使用 CCS 12.0.0对同一 SDK 版本的基本 tirtos7示例进行了测试、ROV 工作正常。

    首先要尝试使用新的工作区文件夹:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#clean-the-workspace-or-try-using-a-new-one

    谢谢

    Ki