This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 程序停止时出错: CAN#39;t find a source file at "src="/KNL/KNL_run.c" and stepping does not work……

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1174344/error-at-program-halt-can-t-find-a-source-file-at-src-knl-knl_run-c-and-stepping-does-not-work

您好!

在 CCS12下移植并编译之前的 CCS3.3项目后、我测试了代码、并意识到调试器设置不太正确。

我可以使用 XDS200仿真器连接到目标、编译、链接和加载 xyz.out 程序。 我可以运行它、但当我停止执行时、我希望在源代码中突出显示最后一个程序执行代码、 强调代码在调试器暂停命令之前的最后执行位置-这是 CCS3.3工程等的行为、几乎所有调试器都执行此操作等

但是,我没有最后一个执行行被高光照亮,下面显示了以下窗口:  

我不确定这是指什么源查找路径、但我的代码肯定没有 KNL_RUN.c 文件、因此它不能丢失等

CCS12链接器也知道项目路径、包括 DSP/BIOS、CGT v4.4.1等

我希望有一个解释,不知为何一条应该被插入的缺失的道路等等。也许可以有一些建议吗??

谢谢、此致、

Mike