This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何重新编译 pdk_jacinto_07_03_00_29

Guru**** 2910510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1171745/how-to-rebuild-pdk_jacinto_07_03_00_29

您好,

1.problem 说明:

当我将 CCS 调试与 TI 库一起使用时、我会将其链接到我的程序中、如下面所示。

我无法使用源代码进行调试、 库无法链接到 "第三方\vector-microsar\thirdparty\McAL_Tda4xx\Supply\pdk_jacinto_07_03_00_29\packages/ti"中的源代码

因此、我想重新编译"pdk_jacinto_07_03_00_29"以 在 本地系统上生成这些库、然后将它们链接到我的程序以尝试在源代码中进行调试、它是否有用?

  能否帮助我重建 "pdk_jacinto_07_03_00_29"我需要执行哪些指令?   我在其中看到一些 makefile 文件、但我不需要修改哪些参数。

您是否有其他方法可以帮助我使用 CCS 调试 TI 库的源代码(例如 sciserver_BareMetal.aer5f)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅常见问题解答 :https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1120181/faq-tda4vm-how-to-build-custom-examples-in-pdk

    如果您有任何其他疑问、请告诉我。

    此致、
    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 我 已经解决了1和2个问题。

    3个问题:您能告诉我如何调试  TI 库(例如 sciserver_BareMetal.aer5f)吗?   我想单步调试源代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在尝试调试 TI 库时、您面临哪些问题? 请详细说明一下吗? 您没有找到代码的选项吗?

    此致、
    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、现在我可以调试代码、但我还有其他问题要问

    我 在 pdk_jacinto_07_03_00_29\packages/ti\build 中编译该项目

    使用: gmake -s pdk_libs Board=j721e_evm core=mcu1_0

    此命令用于生成所有库  

    如果我只想构建 IPC 模块(pdk_jacinto_07_03_00_29\packages/ti\drv\ipc)、我应该怎么做?我应该使用什么命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅先前共享的常见问题解答的第1.2和1.3节、其中说明了如何构建特定库和特定示例。
    请告诉我、如果这不清楚、我将在常见问题解答中进行更新

    此致、
    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我的 PDK 版本是 pdk_jacinto_07_03_00_29、1.2和1.3无法正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,"make -s <target> disable_recurse_DEPS=no"命令是什么

    这是否意味着当我修改代码以生成 pdk_libs 时,我需要设置   disable_recurse_DEPS=no

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="542348" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1171745/how-to-rebuild-pdk_jacinto_07_03_00_29/4420075 #4420075"]您好,我的 PDK 版本是 pdk_jacinto_07_03_00_29、1.2和1.3不起作用

    这是因为您的电路板库已经构建完成。 尝试运行
    gmake board=j721e_evm core=mcu1_0 board_clean

    然后运行相同的命令、您可以看到它再次在构建。

    此致、
    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我已经解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、关闭这个。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Parth