This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设置 CCS 以调试在 CCS 之外构建的应用

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1173854/setup-ccs-to-debug-application-that-was-built-outside-of-ccs

我有一个在 CCS 之外构建的 C++应用程序、它使用 CCS 将应用程序刷写到 TMS570板上。  应用程序运行、我可以中断、单步执行反汇编、并查看寄存器值。  如何让 CCS 识别源代码并允许我单步执行源代码?  对于在 CSS 之外构建的应用程序而言、这是可能的吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    此设备的专家正在休假、因此回复可能会延迟。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    CCS 只能在项目文件包含以下时识别该项目  

    此文件包含以下信息

    为什么不使用 CCS 创建新项目、而可以将现有的.cpp 文件导入新项目?

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、

    我可以在不将源文件添加到项目的情况下进行此操作。  我必须在调试配置中添加源文件的路径。  然后、我必须从.elf 文件手动加载符号。  之后、我可以设置断点并单步执行代码。  但是、在加载符号之前设置的任何断点都不起作用。

    感谢您的回答、您的回答没有直接解决问题、但通过这些步骤、我找到了解决方案。

    谢谢、

     乔治