This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有任何方法可以在配置设置中构建不同的目标?

Guru**** 2914450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1174626/is-there-any-way-to-build-different-target-in-a-configuration-setting

您好!

我们使用 CCS 构建不同的共享库*。so。

我们知道、我们可以使用不同的配置并构建相应的*。so 文件。 没问题。

但我们想知道是否可以在一个配置中构建多个目标*。so 文件。

如果是、请告知我们该步骤。

谢谢。

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    您能否澄清一下多个目标库会有什么不同? 例如、它们是否具有不同的源文件集、不同的编译器、不同的目标器件?  

    谢谢、
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我有一个源文件文件夹。 例如、其中有5个文件。

    仅对于一个目标、我可以通过设置不同的配置来构建5 *。如下所示。 没问题。

    file1 -> file1.so

    file2 -> file2.so

    file3 -> file3.so

    file4 -> file4.so

    file5 -> file5.so。

    但现在、我有多个目标、所有目标都具有相同的编译器、区别仅在于预定义设置。

    Device1、Device2等

    因此、我想知道在一个配置中构建5 *。so 文件是否有任何方法。

    因此、我可以为10个目标配置10个配置。 它们都有5个*。so 文件。

    谢谢。

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我唯一能想到的是切换到手动 makefile 模式、您可以在该模式下编写自己的定制 makefile。  您可以通过取消选中 项目的"属性">"编译">"生成器"选项卡上的"自动生成 makefile "复选框来执行此操作。

    谢谢、

    巴尔塔萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    仅需说明一下、如果您选择此路线、那么您几乎需要自行管理 makefile。 您将获得与 IDE 的某种集成、因为编译/调试仍应起作用、但需要手动更新 makefile 本身。  

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    好的、如果我需要这项工作、我似乎需要自己管理 makefile 文件。

    我再也不想说了。

    谢谢。

    Eric