This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:macOS ROV 在一段时间后崩溃

Guru**** 2913200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1172934/codecomposer-macos-rov-crashes-after-a-while

器件型号:CODECOMPOSER

在 CCS 12.1中、我看到运行 ROV 几个小时会导致其屏幕变成空白。

日志显示以下堆栈跟踪:

!entry org.eclipse.ui.ide 4 2022-11-18 16:16:06.453
!消息未正确处理 SWT 资源
!堆栈0
java.lang.Error:SWT 资源未正确处置
org.eclipse.swt.graphics.Resource.initNonDisposeTracking(Resource.java:172)
请访问 org.eclipse.swt.graphics.Resource。 (resource.java:120)
请访问 org.eclipse.swt.graphics.Cursor。 (Cursor.Java:173)
com.teamdev.jxbrowser.view.swt.internal.SwtCursorFactory.toolkitCursor(SwtCursorFactory.java:45)
com.teamdev.jxbrowser.view.swt.internal.SwtCursorFactory.defaultCursor(SwtCursorFactory.java:63)
com.teamdev.jxbrowser.view.swt.internal.SwtCursorFactory.defaultCursor(SwtCursorFactory.java:28)
com.teamdev.jxbrowser.ui.internal.CursorFactory.standardCursor(CursorFactory.java:65)
com.teamdev.jxbrowser.ui.internal.CursorFactory.newCursor(CursorFactory.java:45)
com.teamdev.jxbrowser.view.swt.internal.OffScreenRenderWidget.lambda$showRenderWidget$3(OffScreenRenderWidget.java:168)
com.teamdev.jxbrowser.view.swt.internal.SafeExecutor.lambda$executeSilently$1(SafeExecutor.java:87)
org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40)
org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185)
org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:4320)
在 org.eclipse.swt.widget.Display.readAndDispatch (Display.java:3943)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1155)
org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1046)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155)
org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:644)
org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)
org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:551)
在 org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench (PlatformUI.Java:156)
org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:152)
org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203)
org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:136)
org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104)
org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)
org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)
在 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法)
在 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
在 java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
在 java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:659)
在 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:596)
org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1467)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    您正在调试哪款 TI 处理器?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀、应该已经提到:CC1312

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、我将您的主题重新分配给互联 MCU 团队。

    -Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    ROV 使用浏览器引擎呈现 GUI。 故障似乎来自该浏览器引擎。 我们已联系供应商提供您提供的呼叫堆栈。 他们已确认问题已在较新版本的浏览器引擎中得到解决。 我打开了一个 TT、让我们在 CCS 中更新浏览器引擎。  

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Martin!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是外部可见标签 ID sir.ext.ti.com/.../EXT_EP-10942的链接

    Martin