This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 Mini GCC code composer 的信息

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1177464/regarding-mini-gcc-code-composer

Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

大家好、团队、

我只想尝试一个简单的 C 程序而不使用任何目标。

我听说这个 code composer studio 有一个小型 gcc 编译器、我们不需要目标来运行和编译程序。 在我的最新 CCStudio 窗口(脱机) IDE 中找不到它。   

如果错误、请纠正我的问题。

如果不是我创建简单 c 程序的方法、请编译它并在控制台中显示该输出、而无需连接任何硬件。

谢谢、此致、

Mounika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="545928" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1177464/regarding-mini-gcc-code-composer "]我想尝试一个简单的 C 程序而不使用任何目标。

    这是不可能的、您始终需要目标:例如微控制器或 PC。

    某些工具链(通常需要付费)附带核心仿真器、您可以在主机 PC 上运行为微控制器编写的程序。 您是指这种情况吗? 我怀疑 CCS 附带用于 TI 微处理器的仿真器、但我可能会错。

    您的最终目标是学习"C"语言?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="479799" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1177464/regarding-mini-gcc-code-composer/4433149 #4433149"]我怀疑 CCS 附带的是用于 TI 微处理器的仿真器、但我可能会错。

    正确、CCS 不再支持仿真器。

    具有仿真器的 CCS 的最后一个版本 是 CCSv5.5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kier、

       感谢您的回答。 我非常感兴趣的是、是否像其他 IDE 一样、可以在不使用目标的情况下使用 CCS。