This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320DM365:Win7中的 CCS3.3设置问题

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/650954/ccs-tms320dm365-ccs3-3-setup-problem-in-win7

器件型号:TMS320DM365

工具/软件:Code Composer Studio

 

在 Win7中的 CCS 3.3 intall 过程中、会发生以下错误。 如何在 Win 7企业版中解决 CCS 3.3 Intall 问题。

如果忽略以下安装问题。 我们尝试编译 DM365源代码。 错误是

"

   错误:--retain 选项与以前的选项冲突--relocatable (-r)

  错误:--retain=*(.selfcopy)不支持生成 TI-COFF 输出文件

   致命错误:无法继续使用指定的选项;正在中止"


安装错误:

1  错误1920.service 'rpkiont'无法启动。请验证您是否有足够的权限启动系统服务

2  错误1920.service 'XDSfast1_ISA_Bus_Driver'(xdsfast1)无法启动。请验证您是否有足够的权限启动系统服务

3  Devcon 无法安装 XDS560驱动程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将把链接器错误留给编译器专家处理、但安装错误是一个影响 CCSv3.3和 Windows 7以及64位的已知问题。 下面对其进行了讨论:
    e2e.ti.com/.../319084

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的信息。 我将通过引用链接尝试该方法。 对于链接器错误、如果有任何处理、请帮助更新。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然有机会在本地运行 v3.3,但为什么不考虑在虚拟机中运行 v3.3? 它提供了更平滑的体验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我们公司中、不允许使用 Windows XP。 是否有任何 CCS 更高版本可用于在 Win7中编译 DM365。 如果 exsit,您能否提供具有更高 CCS 版本的编译环境的配置。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经提到了 e2e.ti.com/.../319084的讨论。 但对于我们来说、我们仍然无法设置环境成功。 即使如此、在我们设置并卸载 CCS 4.2之后。 然后、我们无法在安装 CCS 3.3后安装 CCS 3.3更新软件包。 安装和编译错误仍然存在。 现在我们要编译 DM365代码。是否可以使用更高版本的 CCS? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队:

    请支持 ABB 的上述案例、它现在正在阻断制造商的生产线。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够使用一些 CCS 5.x (也许是5.3)来设置基于 C641x 的项目、尽管这实际上并不重要。 在我们的项目中、我们使用了 DSP/BIOS、并且有5.42 DSP/BIOS 可用。 我们还使用了6.0.28-6.0.31编译器。 我能够获得正确的程序映像。 虽然开发经验非常不同、但这种方法可用于构建项目。

    但是、如果您已经使用 CCS 3.3构建了成熟的工程、我建议您重新考虑在装有 Windows XP 的虚拟机中运行该工程。 相信我、这确实是最轻松的方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。

    [引用用户="user5203941"]

    "

       错误:--retain 选项与以前的选项冲突--relocatable (-r)

      错误:--retain=*(.selfcopy)不支持生成 TI-COFF 输出文件

       致命错误:无法继续使用指定的选项;正在中止"

    [/报价]

    正在发生异常情况。  我猜您使用的是在较新的 EABI 下开发和测试的项目和/或链接器命令文件、但您尝试将其与较旧的 COFF ABI 搭配使用。  最好改为使用较新的 EABI。  如果无法执行此操作、则删除链接器选项--retain。

    谢谢、此致、

    乔治