This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Code Composer Studio 5.2

Guru**** 2234255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/652182/ccs-code-composer-studio-5-2

工具/软件:Code Composer Studio

现在 我想将 Eigen 数学库移植到 Code Composer Studio、但 在编译 时会出现一 个错误:


#35 #error 请告诉我编译器的__attribute__(aligned (n))等效项是什么  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已将您的问题移至编译器论坛、那里的专家可以为您提供最佳帮助。 请注意、由于这里的假日季、响应将会延迟。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="user5115378"]但 编译 时,会出现一 个错误

    对于发生此错误时正在编译的源文件、请按照文章 如何提交编译器测试用例中的说明提交测试用例。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只要"n"是整数常量、TI 编译器就可以完全接受该语法。 正如 George 所说、我们需要看到一个测试案例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因为已经有一段时间了,我想你已经解决了你的问题。 非常感谢您的解决。

    谢谢、此致、

    乔治