This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:查看堆栈用法会给出未处理的事件循环异常

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/651824/ccs-viewing-stack-usage-gives-unhandled-event-loop-exception

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

CCS 在尝试生成堆栈使用情况报告时提供。 错误为:

未处理的事件循环异常
java.lang.StackOverflowError 


问题与 此主题中所述的相同

请查找随附的 CCS 错误日志。 不会生成.dmp 文件。 CCS 版本7.2.e2e.ti.com/.../2867_2E00_.log.txt

提前感谢您的任何帮助、
Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、
    您是否在所有项目中或仅在特定项目中遇到此问题?

    您能否提供项目测试案例? 我不需要您的实际完整项目、只需要您可以重现问题的任何项目(越简单越好)。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有、请在下面发布更新的回复(或创建新主题)。

    谢谢、
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ki-Soo,

    很抱歉我的答复很晚。 在 CCS 中使用另一个项目时、我能够查看堆栈报告。 我正在通过删除源文件并重新测试来分解出现错误的项目、但问题仍然存在。 这是识别问题的最佳方法吗?

    谢谢、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您可以提供证明问题的项目、我们可以进一步调查。 如果您不想公开提供、请与我开始私下交谈。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anthony、
    感谢您提供出色的可重现测试案例。 没有什么能加速解决像可重现测试案例这样的错误、因此我们对此非常感激。

    在我们的错误跟踪系统中记录的错误。 跟踪 ID:CCSIDE-3251

    谢谢
    Ki