This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2955:>>编译失败 gmake:***[blink.obj]错误1 gmake:target `all!#39;not remake because of errors。

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/652295/ccs-msp430g2955-compilation-failure-gmake-blink-obj-error-1-gmake-target-all-not-remade-because-of-errors

器件型号:MSP430G2955

工具/软件:Code Composer Studio

我们使用的是 Code Composer Studio

 版本:5.4.0.00091

我们突然 遇到 CCS 不编译工程的问题。 我们在运行旧工程时没有问题、但新工程会产生错误:

此外、我们还运行了该程序中 LED 闪烁的示例项目、我们还会遇到相同的编译器错误   

请参阅下面的快照

Inline images 1





编译控制台文本如下所示:

****为项目试验构建配置调试****

"C:\\ti\\ccsv5\\utils\\bin\\gmake"-k all
'\\Hertz3\d\Hertz Development After 16thApril16\3 Phase DPM\Triy\Triy\Debug'
CMD.EXE 以上述路径作为当前目录启动。
不支持 UNC 路径。  默认为 Windows 目录。
'生成文件:./blink.c'
'\\Hertz3\d\Hertz Development After 16thApril16\3 Phase DPM\Triy\Triy\Debug'
CMD.EXE 以上述路径作为当前目录启动。
不支持 UNC 路径。  默认为 Windows 目录。
'调用:MSP430编译器'
"c:/ti/ccsv5/tools/compiler/msp430_4.1.5/bin/cl430 -vmsp --abi=coffabi -g -include_path="C:/ti/ccsv5/ccs_base/msp430/include --include_path="C:/ti/ccsv5/tools/compiler/msp430_4.1.5/include --define="_MSP430G2955__-diag_warning=225 --display_error_number --diag_ependency=off --printf_support=minimal ---proc-preproc.pblink_precomp.c"。  
'\\Hertz3\d\Hertz Development After 16thApril16\3 Phase DPM\Triy\Triy\Debug'
CMD.EXE 以上述路径作为当前目录启动。
不支持 UNC 路径。  默认为 Windows 目录。
致命错误#5:无法打开源文件"../blink.c"
1在编译"../blink.c"时检测到致命错误。
编译已终止。

>>编译失败
gmake:***[blink.obj]错误1.
gmake:目标`全部'不会由于错误而重制。

****构建完成****

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 结束文本///////////////////////////////////////////////////////////

我们重新启动了 PC、 甚至禁用了防病毒软件、但问题仍然相同。

请帮助解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vai、

    看起来您正在尝试通过 UNC (网络路径)构建工程。 \\Hertz3\d\Hertz Development after 16thApril16\3 phase DPM\Triy\Trial

    是否可以将项目复制到本地计算机? 如果不是,您可以尝试将路径映射到计算机上的驱动器号,然后导入项目。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vai、

    您是否能够通过这个过程? 无法使用 UNC 路径进行构建。

    John