This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28032:无法确定如何摆脱 XDAIS

Guru**** 2618065 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28032, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/652964/compiler-tms320f28032-cannot-figure-out-how-to-get-rid-of-xdais

器件型号:TMS320F28032
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITEC2000WARE

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我正在尝试为 TMS320F28032编译一个项目、并且每次在 CCS 6.2 或7.0中、它都显示"Product "XDAIS" v 4.0当前未安装、并且没有可用的兼容版本。

我一直在寻找一种解决方案、TI 已经说了几句话  

在 "Properties"菜单的"CCS General"中的"Main"选项卡旁边有一个"Products"选项卡、我可以在其中禁用它。 没有。

其他人告诉我下载 xDAIS_7_21_01_07并将其放置在 c:ti 目录中、这也不起作用。

请帮我解决这个问题

谢谢你

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将把这个主题移至 CCS 论坛。  这些人具有专业知识来帮助您。  然而,由于假期,很可能会有延误。  因此、在此期间、请查看 此论坛主题中的任何建议 是否有用。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="William Dussault87"]我正在尝试为 TMS320F28032编译一个项目 ,每次在 CCS 6.2 或7.0中,它都显示“Product "XDAIS" v 4.0当前未安装,并且没有兼容版本可用。

    这是您要尝试构建的 TI 示例项目吗? 如果是、它是从 controlSUITE 还是 C2000ware 导入的、以及软件包的哪个版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill、

    由于我没有听到您的反馈,我假设您能够解决您的问题。 如果没有、请在下面发布更新的回复(或创建新主题)。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!