This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ROV 在连接目标时返回"Error&quot

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1178122/rov-returns-error-on-connecting-target

您好!

我想知道在我最近安装的 CCS12时是否可能存在 CCS12配置问题、这会导致启动 ROV 并连接目标时出现"错误"??

单击“连接”后,有一些基本活动,但返回“错误”,而不会进一步指示问题...

目标是基于 C5505的平台、使用 DSP/BIOS 5.42.2.10和 CGT 4.4.1所有编译和链接、使用 XDS200类型仿真器正确仿真和运行。

感谢您的任何建议。 Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    [引用 userid="49966" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1178122/rov-returns-error-on-connecting-target ]\n 目标是基于 C5505的平台、使用 DSP/BIOS 5.42.2.10和 CGT 4.4.1所有编译和链接、使用 XDS200类型仿真器正确仿真和运行。

    当前 ROV 不适用于此环境。  

    您可以尝试"ROV Classic (ROV 经典)"(也在"Tools"(工具)菜单下)。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    ROV 经典款能够正常工作、无需担心。 但是,在将来的版本中,其它 ROV 是否可以在该环境下正常工作?

    否则、我在哪里可以了解哪些环境将会/不会与 CCS12等中的某些功能配合使用?(这样我就可以避免提出这些类型的问题)请回答?

    谢谢、此致、Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="49966" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1178122/rov-returns-error-on-connecting-target/4436479 #4436479"]但是,在将来的版本中,其他 ROV 是否可以在该环境下正常工作?

    否 您提到的目标和 BIOS 版本非常旧、不再受支持。

    [引用 userid="49966" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1178122/rov-returns-error-on-connecting-target/4436479 #4436479"]否则,在哪里可以找到哪些环境将/将不能与 CCS12中的某些功能配合使用?(这样我就可以避免提出这些类型的问题)请?

    产品的发行说明是一个良好的开端。 但是,它不会讲述整个故事。 有关此问题的任何其他问题、请访问 IS 论坛。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="2210" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1178122/rov-returns-error-on-connecting-target/4436789 #4436789"]否 您提到的目标和 BIOS 版本非常旧、不再受支持。

    我应该澄清的是、C55x 在支持方面已被弃用、但仍在某种程度上得到支持。 然而、DSP/BIOS 不再受支持。