This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GUI Composer 帮助连接到适用于 F28379D 的 LaunchXL

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1173462/gui-composer-help-with-connecting-to-launchxl-for-f28379d

主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

我正在尝试中的 C2000 GUI Composer 教程

software-dl.ti.com/.../sdto_ccsv7_c2000-guicomposer-xds.html
当我尝试在 GUI Composer Designer 部分的第11步下进行连接时、它可以正常工作、但仅在第一次尝试时才有效。

当我尝试在步骤17中运行时、我收到一条错误消息:
内部配置错误:TI-SERVICE-targetaccess.evaluate ==未定义。 无法加载符号!

XDS:无法连接到器件 TMS320F28379D

如果我返回到"Project Properties"、并转到屏幕以检查连接、则会出现错误

[]:正在连接到 TI Cloud Agent...
[]:已连接到 TI Cloud Agent。
[XDS]:无法连接到器件 TMS320F28379D。
[XDS]:无法连接到器件 TMS320F28379D。


这是用于 F28379D 的 LaunchPad XL。

我是否可以查看其他信息来尝试跟踪此问题? (我从 CCS 使用电路板时没有问题)

我已从 TI Cloud Agent 中附加日志文件。   e2e.ti.com/.../my.zip

我确认已为文件系统启用8.3文件名。

我多次尝试重新启动浏览器并断开/重新连接目标板。  我还重新安装了 TI Cloud Agent。

可能相关:GUI Composer 和 TI Cloud Agent 是否与 Windows 11兼容? TI Cloud Agent 系统要求页面不显示 Windows 11支持。 (software-dl.ti.com/.../ti_cloud_agent.html)


谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!  
    感谢您从 TI Cloud Agent 发送日志文件、这对于消除一种可能性非常有帮助。 根据日志、连接似乎已成功建立、但随后会终止。 我猜 GC 应用程序会收到某种意外响应、然后触发断开连接。 它会快速发生、因此似乎从未建立连接。  

    为了进一步诊断、我希望您可以预览应用程序(即单击播放工具栏按钮)、这应该会打开新的浏览器选项卡。 然后按 F12键、此时应打开浏览器开发工具。 请激活控制台选项卡并输入此命令

    gc.console.setCookie('all',5)并按 Enter 键;您应该会看到下面的响应

    '找到1个 Cookie:all=5 (所有日志、包括调试)'

    然后按 F5重新加载应用程序。 开发工具:控制台应该显示更多输出 ;在 GC 应用程序上进入断开状态后,右键单击控制台并选择另存为,请附加保存日志文件。  

    谢谢、
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    附加的是日志文件。  如果还有其他需要、请告诉我。

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../dev.ti.com_2D00_1669171284678.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需注意我今天尝试过的其他几件事(没有成功):

    我将目标板从通过 USB 集线器进行连接移动到了 Windows 11笔记本电脑上的直接连接。  行为无变化。

    我还尝试了 Windows 10笔记本电脑、直接连接。  行为无变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您能否导出 GC 解决方案并将其连接到此线程?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    它已附加。  

    e2e.ti.com/.../F28379D_5F00_BlinkLED-_2800_2_2900_.zip

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我可以重现您描述的与您的项目相同的问题。

    项目缺少程序模型、并且 LED 小部件绑定不正确。 我更正了这些内容、现在一切看起来都正常。

    我导出了我的工作项目并将其附在下面:

    e2e.ti.com/.../F28379D_5F00_BlinkLED.zip

    尝试导入此文件、查看它是否适合您。

    本教程中的说明非常陈旧过时。 很抱歉造成混淆。 我需要将其下拉或更新。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="513451" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1173462/gui-composer-help-with-connecting-to-launchxl-for-f28379d ]software-dl.ti.com/.../sdto_ccsv7_c2000-guicomposer-xds.html

    请注意、本文档已有更新版:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ACuj7Q0odqsz7xV.GhI98w__sdtoutilities__FUz-xrs__LATEST

    这是程序模型和绑定的正确步骤。

    您是如何找到旧链接的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我不记得。  它可能出现在 Google 搜索中。  我已将其添加书签:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/training/modules/gui_composer/sdto_ccsv7_c2000-guicomposer-xds.html

    我将通过指向新文档的链接将问题标记为已解决、但稍后我将不得不尝试。  谢谢!