This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 调试器支持文件及其格式

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1179843/debugger-support-file-and-its-format

您好!

我正在创建一个自动测试脚本系统、以便对我们的代码进行回归测试。

此系统将需要直接访问 CPU (F280049)内存以"透视和读取"全局变量值。

从 CCS C 编译器输出.map 文件中、我获取有用的变量地址并启用、

但是缺少变量类型信息。

很显然、由于 CCS 表达式视图可以、这些信息(非常详细)是一些可用的信息

显示任何全局变量的值、也非常好、因为它了解枚举和 C 结构以及其他东西。

因此、我想了解在哪里可以通过编程方式找到这些信息、以及以哪种格式查找这些信息。

我们的器件位于通过 UPD 和 Linux 中介程序的长通信路径的末尾、因此我无法使用

使用任何 CCS 脚本、或者某些依赖于将 JTAG 调试器连接到器件的脚本。

我想我可以找到 C 解析器并解析我们的头文件以获取类型信息、但我仍需要这样做

模拟 C 编译器以获取结构字段和内容的偏移量。 这充其量只是我的目标和目标的一条漫长的道路

最糟糕的是一场噩梦 解析器或 TI 标准库中的任何微小差异都可能会阻塞 C 解析器....

谢谢 Kusti