This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:无法导入项目0

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/611765/ccs-could-no-import-project-zero

Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACKCC2650

工具/软件:Code Composer Studio

 如何在导入项目0时解决此错误。 请尽快回答...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装 CCS 时、是否确保为 CC26xx 器件安装处理器支持? 您可以转至菜单 Project->New CCS Project 来检查您是否具有此器件支持、并检查"Simplelink Wireless MCU"是否在您的"Target"列表中。 如果不在列表中、则表示支持缺失。

    如果是这种情况、您可以通过重新运行 CCS 安装程序来添加对这些器件的支持、 请选择现有 CCS 安装目录作为安装位置。 安装程序将检测现有安装并允许您添加任何其他组件。 选择 Simplelink 无线 MCU/CC26xx 器件并继续安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 用于您的类型回复。 这对我很有帮助、但我遇到了一个错误、如下面的详细信息所示...
    错误:"未安装提供的编译工具版本:'5.2.6'。"
    如何清除该误差
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    转至 CCS->Help->Install New Software->Code Generation Tools Updates->TI Compiler Updates

    然后选择 ARM 编译器5.2.9。 此版本有效、最有可能是5.2.6的升级版本。

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到您在 这里为此启动了一个新的线程。 无论如何、最好在不同线程中保留单独的问题、因此请继续关注该线程、以了解有关编译工具版本的特定错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我在资源浏览器中找不到 Project Zero 的任何选项。
    提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arunava、

    CCSv7中较新的 Resource Explorer 不包含用于 CC2650的较旧 BLE-Stack 软件。 您需要从 TI 网站下载 BLE-Stack 软件。 下面是一 个相关帖子、 您可能会发现它对您有所帮助。

    如果您有其他问题、请开始新帖子、以便我们可以单独跟踪问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的
    感谢您的善意回应。
    我安装了 BLE-STACK V2.2.1、并使用了 simple_BLE_peripheral 和许多其他项目、这些项目作为 BLE-STACK V2.2.1中的示例包含在内。 但我找不到 Project Zero。
    此致、
    Arunava。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在 BLE 器件论坛中开始新的帖子。 他们将最有能力提供有关 Project Zero 的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。