This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:安装程序失败-我认为这是由于用户名和临时文件夹路径中有一个空格

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/608353/ccs-installer-fails---i-think-due-to-a-space-in-the-user-name-and-temp-folder-path

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我似乎找不到任何其他的例子。 当我使用在线或离线安装程序安装 CCSv7时、它总是失败-建议我检查 AV (关闭)或下载损坏(尝试了几次)。

我在日志中看到:2017年7月6日23:36:38 (GMT)-解压-无法解压缩 C:/Users/First last/AppData/local/Temp/CCS_384058fe-f2c0-46b2-673b-9b81441c6416/jre_root_1.0.0.122:无法执行"C:\no users"或"目录:\first "

安装程序似乎无法处理用户名/temp 目录路径中的空间。 是否有用于修复此问题的安装标志? 我是否需要临时更改 TMP 和 TEMP 环境变量?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    Windows 用户名中的空格、非 ASCII 字符-这些是众所周知的"不能执行的操作"。 "避免以这种方式持有"(c)
    安装时最好使用坚固、无空间的用户名、以便将来工作时使用。 无需说 CCS 安装路径也不应有空格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很遗憾、这对我没有帮助-我无法控制公司网络中的用户名。 它不支持用户名中的空间、也不能检测/警告这是问题所在、这并不是很好。

    PS -我不是 CCS 的新用户、我从 v3.3和 v4起就一直在使用它。 可能是我第一次在我的用户名中安装了一个空格、或者第一次安装时、我不记得了。 实际上、我非常确信我安装了带有"最后一个"用户名的 v6。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    恐怕我对你没有好消息。
    也许您可以解决 TMP/TEMP 文件夹替代问题、但请确保在构建时、调试时遇到其他问题。 很抱歉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将会很清楚-这是运行安装程序的问题-不是运行应用程序本身的问题。

    我希望运行应用程序时不会出现问题、因为它不使用 temp 文件夹进行构建。 我很聪明、可以将其安装到 C:\ti\或类似的位置、而不需要空格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 CCS 安装过程、我将 TMP 和 TEMP 环境变量更改为 C:\temp、效果很好。

    我再次将 TMP 和 TEMP 更改为默认值、并且工程编译无任何问题。

    希望这能帮助任何可能在一天中遇到这条线程的人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这适用于 CCS 安装。 谢谢。
    但是、这样做会导致从所有 Microsoft Office 应用程序(到任何打印机)进行打印失败、因此必须在 CCS 安装后重置 TMP 和 TEMP 变量。