请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650STK 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我尝试过配置文件时钟、但运行 TI RTOS 时似乎不起作用、您能告诉我在使用 TI RTOS 时如何测量2个断点之间的经历时间吗?
此外、时间有多精确? 我尝试使用 GP 计时器来测量时间、但如果 CCS 能够为我提供准确的时间、那将是最好的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我尝试过配置文件时钟、但运行 TI RTOS 时似乎不起作用、您能告诉我在使用 TI RTOS 时如何测量2个断点之间的经历时间吗?
此外、时间有多精确? 我尝试使用 GP 计时器来测量时间、但如果 CCS 能够为我提供准确的时间、那将是最好的
大家好、我对.cfg 文件中的10us 有疑问、这是仅涉及 task_sleep (1000)(这意味着 task_sleep (1000)的运行速度比应有的快100倍)的节拍周期。 或者整个系统时钟不再是1/48MHz、因为您在.cfg 文件中默认了节拍周期?
此外、如果我在 xdc.runtime,sometime 模块中使用函数 Timestamp_get64、我得到了值3200171710、我认为这是因为值溢出、对吗?
再次感谢你的帮助
感谢您的帮助、我以以下方式使用了 XDC 时间模块(我不知道您的意思是"未使用值"?):
xdc_runtime_Types_Timestamp64 timer_start; xdc_runtime_Types_Timestamp64 timer_stop; Timestamp_get64 (&timer_start); //在此处执行某些 操作 Timestamp_get64 (&timer_stop);
有时是 timer_stop 3200171710