This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TPS65165EVM-233:在 BIOS 上对 TDA2X 板进行 CCSV6调试

Guru**** 2528360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/613176/ccs-tps65165evm-233-ccsv6-debugging-for-tda2x-board-on-bios

器件型号:TPS65165EVM-233

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我使用的是 Ubuntu 14.04.1 和 Vision-SDK 2.09。 我的代码构建在 BIOS 上并使用 TDA2X 板。

我使用 CCV6.2通过 J-tag 连接进行调试过程。 J-tag 类型为 SEED-XDS560v2。

我使用 M4作为主内核、同时 使用 EVE1、EVE2、DSP1、DSP2、IPU1、 IPU2内核。

我在 IPU1_0和 A15_0内核上加载了二进制文件、加载程序为"vision_sdk_ipu1_0_debug.xem4"和"vision_sdk_a15_0_debug.xa15fg"。

 当 CCSV6.2调试 多核过程时、在 IPC_START()函数中阻止 IPU1_0内核运行。 IPC_ATT()引起的错误失败,并且程序始终运行该错误导致 IPC_START()块。

我的问题是 fallow:

1) 1)  在 CCSV6.2调试时、IPC_START()函数块是否正确? PS:我正在运行"AppImage"、从 TDA2X 板上的 SD 运行模式开始、一切都正常。

2) 2)根据上述条件、我发现了一个奇怪的问题、 在 CCSV6.2调试、某些源代码文件正在工作时、我无法在某些源代码文件上添加"Code Composer Studio Breakpoint"、在任何已加载的符号中、错误消息是"No code is associated with "XXXX"。  请告诉我如何解决、谢谢。

此致、  

埃伦代。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ellende

    关于#1、我无能为力、但我已通知我的同事有关此问题的帮助。

    对于#2:

    [引用 USER="ellende yang)]我发现一个奇怪的问题, 当 CCSV6.2调试、某些源代码文件正在工作时,我无法在某些源代码文件上添加“Code Composer Studio 断点”,错误消息是“在任何已加载的符号中,没有代码与“XXXX”相关联”。  请告诉我如何解决、谢谢。[/引述]

    调试器基本上会通知您、它无法将开源文件与调试器中加载的调试符号相关联。 如果没有该关联、则该源文件(源代码中的断点、步进等)的源代码级调试可见性不高。 调试源搜索路径可能未设置到源文件的位置。 尝试打开模块视图(View->Modules)。 在“模块”视图中,在“文件”节点下查找源文件。 查看该文件的路径。 如果您双击它、它应该会尝试打开该文件。 如果文件不在该位置、则无法打开该文件。 当 在另一个环境中编译库时、尝试调试库中的代码时、这个问题很常见。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ki-Soo Lee

    非常感谢您的回复。

    关于问题2:

    尝试打开模块视图(View->Modules)。 在“模块”视图中,在“文件”节点下查找源文件。  

    我检查了有关模块视图的项目、在"Files"节点下找到了我的源文件。 我也可以通过打开文件来双击它、但我始终添加"Code Composer Studio Breakpoint"、它在调试时失败。 我认为 CCS6.2已经找到了我的源文件、导致出现错误"没有代码与之关联"的原因是什么。 您是否有其他建议来解决该问题?

    谢谢

    埃伦代  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     李基秀您好:

    关于问题1:

    我已找到问题的原因。 它需要 在  CCS 调试中加载所有内核程序、我加载10个内核程序、但不会发生错误。  谢谢您的回复。