This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28375D:导入现有 CCS 工程时出现问题。

Guru**** 2595570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/610784/compiler-tms320f28375d-problem-to-import-an-existing-ccs-project

器件型号:TMS320F28375D

工具/软件:TI C/C++编译器

导入现有 CCS 工程时遇到问题。

 

我要导入的项目是使用 CCS6创建的。 我在不删除文件的情况下删除了项目。 然后我尝试重新导入项目。 但它未能抱怨一些元数据问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    只是为了澄清-您之前已成功导入此项目、然后您删除了该项目而不删除文件。 然后、您要尝试将该工程重新导入同一 CCS 安装的工作区、在该工作区中该工程以前成功、但失败时出现无效的元数据错误? 您能否提供错误的屏幕截图(启用"详细信息"按钮)?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好、是的、项目运行良好。 我从 CCS 中删除工程、因为我需要将工程移动到结构相同的其他位置。 但是、我无法导入项目。 我甚至无法再将项目导入其原始位置。 非常奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将项目发送给我吗? 实际上,我对三个项目元数据文件(.*project)非常好奇。 如果你能给我提供这些、那就太棒了。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我似乎无法在此处附加".*project"文件。 不允许投诉文件类型/ext。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最好将其存档到 zip 文件中并附加 zip 文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了跟进此主题、客户重新创建了项目以解决问题