This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:java.lang.NullPointerException

Guru**** 2590330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/613151/ccs-java-lang-nullpointerexception

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

CCS 一直在出现几个与"java.lang.NullPointerException"相关的问题。 从 CCS 开始到打开"Project Explorer"窗口、它们都是随机发生的。

CCS 是最近安装的、这很奇怪。

可能的问题是什么以及如何解决。 在不需要多次重新启动 IDE 的情况下、无法处理任何项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    首先、我想让您尝试清理您的 CCS 环境。 如果可能、清理您的工作区。
    有关更多详细信息、请参阅以下链接:
    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv7

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、请在下面提供更新的回复(或创建新主题)

    谢谢、
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于我遇到了很多问题、我决定在虚拟机中安装 CCS、一切正常。

    现在,以显式方式出现"java.lang.NullPointerException"错误。