This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 显示错误-"Resource Explorer server failed to start"

Guru**** 2537880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/609597/ccs-ccs-showing-error----resource-explorer-server-failed-to-start

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已安装 CCS7。 我尝试使用 Resource Explorer,第一次 显示一些对话框时使用它,它已正确打开。 在软件包下载过程中、下载中断、然后它现在无法正常工作。 我现在启动 Resource Explorer 时。 它显示"Resource Explorer server failed to start"错误。

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mandal、

    请尝试 清理工作区文件夹 (或使用新文件夹)、然后重试。

    此外、您使用的是 CCSV7的确切版本?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ki、
    我已经尝试过清理和创建新工作区、但问题仍然存在!
    我正在使用 CCS 版本:7.2.0.00013
    此致、
    曼达尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么主机操作系统(Windows? Linux? Mac?)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Windows 10
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。 您能否提供 CCS 环境的屏幕截图以及尝试打开 Resource Explorer 时出现的错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、请在下面提供更新的回复(或创建新主题)

    谢谢、
    Ki