器件型号:CC3200MODLAUNCHXL
工具/软件:Code Composer Studio
你好!
当我停止调试器时、Code Composer Studio 停止响应。 我必须右键单击任务栏上的程序、然后选择"关闭"。
在重新启动时、我必须使用不同的工作区、因为死锁之前的工作区现在"正在使用"、并且在我重新启动之前不可用。
是否有建议或权变措施?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:CC3200MODLAUNCHXL
工具/软件:Code Composer Studio
你好!
当我停止调试器时、Code Composer Studio 停止响应。 我必须右键单击任务栏上的程序、然后选择"关闭"。
在重新启动时、我必须使用不同的工作区、因为死锁之前的工作区现在"正在使用"、并且在我重新启动之前不可用。
是否有建议或权变措施?
您好!
[引用 user="XEEb">当我停止调试器时、Code Composer Studio 停止响应。 我必须右键单击任务栏上的程序、然后选择"关闭"。
[/报价]
当您使用新工作区时、问题是否再次发生?
[引用 user="Xeeb"]重新启动时,我必须使用不同的工作区,因为锁定之前的工作区现在“正在使用”,并且在我重新启动之前不可用。
关于锁定的工作区、您能否浏览到工作区文件夹、并在.mematata 子文件夹中删除.lock 文件? 这将释放工作区
谢谢
Ki
[引用用户="Ki-Soo Lee "]
您好!
Xeeb当我停止调试器时、Code Composer Studio 停止响应。 我必须右键单击任务栏上的程序、然后选择"关闭"。
当您使用新工作区时、问题是否再次发生?
[/报价]
是的。 我实际上创建了4个工作区、每个工作区都锁定在调试端
示例 Worskapes A、B 和 C:
打开 Workspace A、调试、结束调试、CCS 崩溃。
终止并重新启动。 无法使用工作区 A、因为它"正在使用"
选择工作区 B、调试、结束调试、CSS 崩溃
终止并重新启动。 无法使用工作区 A 或 B、请选择 C 等
Xeeb在重新启动时、我必须使用不同的工作区、因为死锁之前的工作区现在"正在使用"、并且在我重新启动之前不可用。
关于锁定的工作区、您能否浏览到工作区文件夹、并在.mematata 子文件夹中删除.lock 文件? 这将释放工作区
谢谢
Ki
[/报价]
我无法删除文件"因为文件在 CCStudio.exe 中打开"-但是、taskmanager 中没有 ccstudio.exe。 美好时光:)
[引用用户="Ki-Soo Lee ]Hello、
请提供以下链接中提到的崩溃/挂起转储文件和调试服务器日志:
processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv7
请注意、调试服务器日志需要先显式启用。
谢谢
Ki
[/报价]
你好,Ki! 是否有后续行动?
仿真器信息为:
TI 仿真器6.0.576.0 com.ti.emulation.pack.win32.feature.group 德州仪器(TI)
如果我在我结束调试后拔下电路板、那么我可以正常关闭 CCS7、但-当我重新打开它时、它不会再次运行调试-它会锁定、我必须重新启动、这会锁定工作区等
此问题很容易重现,我只需重新启动计算机即可解锁工作速度,每次都可以重现:)
@Ki-Soo Lee