This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:用于 ADUCM350微控制器/阻抗分析仪(基于 Cortex-M3)的 IDE

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, MSP430FG6626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/612779/ccs-ccstudio-ide-for-aducm350-microcontroller-impedance-analyzer-cortex-m3-based

器件型号:CCStudio
主题中讨论的其他器件: MSP432P401RMSP430FG6626

工具/软件:Code Composer Studio

我正在努力开发便携式阻抗测量设备、作为我的毕业生工作的一部分、我希望使用 ADUCM350阻抗分析仪/微控制器。 我可以使用 CCStudio 对此进行编程吗? 该网站建议使用 IAR、但我正在寻找一种方法在提交之前测试评估板上的代码、我认为我没有花数千美元的软件费用。

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ADUCM350是一款模拟器件部件、因此 Code Composer Studio 不支持它。 如果您要使用 MSP430或 MSP432器件、则可以使用 Code Composer Studio。

    可能类似于:
    MSP432P401R
    MSP430FG6626

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、明白了。 还有其他程序、比如 Code Composer Studio 吗? 我之所以选择 ADuMC350、是因为它具有集成的阻抗分析仪、我不相信 MSP430会集成阻抗分析仪。 您是否了解任何结合了微控制器和阻抗分析仪的 TI 产品?

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    我在过去几个星期里已经不在办公室了。  我是一名软件人员、因此我不太了解我们的硬件产品。  MSP430论坛中的某个人 可能会建议一个 MSP430器件、该器件可与阻抗分析仪结合使用。  其他低成本工具选项包括试用 GCC 并将其集成到 Eclipse 中、它不像 Code Composer Studio 那样适合使用解决方案、但它是免费的。

    此致、

    John