This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F2618:如何在 Code Composer 上查看发送的数据

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/611449/ccs-msp430f2618-how-to-see-sent-data-on-code-composer

器件型号:MSP430F2618
主题中讨论的其他器件:Energia

工具/软件:Code Composer Studio

我想使用 I2C 将 MSP430F26148连接到 Arduino Uno 板。 是否有办法在 code composer 上查看我发送到 MSP430的字节???? 如 Arduino IDE 上的串行监视器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在 MSP430上使用 Energia? Energia 框架与 Arduino 非常相似、如果您执行 Serial.println()、它会将其发送到串行端口、您可以在 CCS 的终端视图中查看该框架。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 MSP430P2618 Olimex 开发板、因此我认为 Energia 不是一个选项。  还有其他的方法吗????  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    printf()是一个选项,但这对于器件来说可能太重。 您可以在接收数据的代码中放置一个断点。 然后、当达到断点时、CCS 将停止 MSP430。 然后、您可以使用 MEMORY 或表达式视图来检查该值。