This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:(错误-151 @ 0x0)当尝试使用 XDS100V3调试 cc2650dk 时、在 CCS7.2上

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/612798/ccs-ccstudio-error--151-0x0-on-ccs7-2-when-try-to-debug-cc2650dk-using-xds100v3

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我只需安装 CCS7.2并导入 SimpleBLECentral 项目即可在 CC2650DK 上尝试、当我尝试使用 TMS320-XDS100V3 Rev.B 调试代码时、我收到此错误、在我安装 CCS7.2之前、该版本在 CCS6.1上运行正常

以下是调试控制台上的错误消息:

Cortex_M3_0:电路板复位失败:(错误-151 @ 0x0)连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一返回错误状态或错误。 原因可能是以下原因之一或多个:未插入 XDS100、XDS100序列号无效、XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动程序缺失、USB 电缆故障。 使用'common/uscif'文件夹中的 xds100serial 命令行实用程序来验证 XDS100是否可以找到。 (仿真包6.0.628.3)
IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-151 @ 0x0)连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一返回错误状态或错误。 原因可能是以下原因之一或多个:未插入 XDS100、XDS100序列号无效、XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动程序缺失、USB 电缆故障。 使用'common/uscif'文件夹中的 xds100serial 命令行实用程序来验证 XDS100是否可以找到。 (仿真包6.0.628.3)

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    错误151通常与初始化 XDS100的操作系统设备驱动程序时出现的问题有关。 请在下一页的第5.1节中查看此信息和一些其他详细信息:
    processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

    它在 CCSv6.1上工作的事实表明、探针仍然可以正常工作、这是一个软件不兼容的问题。 上面的文档提供了一些尝试和跟踪此问题的提示。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试在该链接 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Troubleshooting_CCSv7#General_tips_for_installing_CCSv7中卸载后重新安装所有 TI 组件 、包括在设备管理器中卸载 XDS100v3驱动程序。

    然后、我安装 CCS7.2、ble SDK 和 ti emupack。 但是、似乎 XDS100v3驱动程序仍然安装不正确、我已经尝试更新驱动程序、但仍然无法正常工作、并且仍然出现相同的错误。

    供参考、我使用的是 window7x64。

    XDS100v3类别辅助端口硬件 ID 为

    USB\VID_0403&PID_A6D1&REV_0700&MI_01
    USB\VID_0403&PID_A6D1&MI_01

    和 XDS100v3类调试端口 ID

    USB\VID_0403&PID_A6D1&REV_0700&MI_00
    USB\VID_0403&PID_A6D1&MI_00