This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR4133:GUI Composer 未更新:)

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/614096/ccs-msp430fr4133-gui-composer-not-updating

器件型号:MSP430FR4133

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的!

屏幕截图中的我的 GUI Composer 应用仅在第一次显示数据值! 接下来的小工具、即使我触摸传感器、也不会发生更新。

然而、在 Code Composer Studio 中、它们被完美地监视和更新。

我从 CCS 中获取了".out"文件(桌面版本、我认为我不必从云版本中获取它、我有没有?) 并链接变量。

程序它是一个简单循环、值是全局浮点值。

我已经在 Linux Firefox 和 Linux Chrome 上试用过这种功能、最后版本是 Linux Firefox 和 Linux Chrome。

所以、有任何建议! :)您可以看到,硬件已连接。

请告诉我、祝您愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="kazola"]但是、在 Code Composer Studio 中、它们会被完全监视和更新。

    您在 GUI Composer 项目中使用的是哪种目标通信设置? 我提出的原因是 MSP430器件不支持通过 XDS/JTAG 进行实时调试。 因此,对于这些器件,您需要使用 GUI Composer 的替代通信方法,如 USB-UART。

    它与 CCS 的工作方式相同。 在表达式或存储器视图中使用 JTAG 仿真器并观察变量时、仅在目标暂停时更新变量、而不是在目标运行时更新变量。 您是否看到了一些不同的东西?

    有关不同目标通信方法的更多信息和示例、请参阅此处的 GC v2用户指南:
    https://dev.ti.com/gc/designer/help/UsersGuide/index.html

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此有任何回答吗?

    哦、我正在使用 msp430fr4133 launchpad! 我忘记提一下:)我认为调试器/编程器是用于连接的 XDS110:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 MSP430FR4133 Launchpad 产品页面、仿真器是板载 eZ-FET。 在任何情况下、正如我之前所说的、如果您在 GUI Composer 项目中使用 XDS 通信方法、GUI Composer 小工具在器件运行时都不会实时更新。 如果您希望在器件运行时更新小工具、则需要按照我在上一篇文章中发送的 GUI Composer 用户指南链接中所述使用 UART 模型。