Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:Code Composer Studio
我尝试在 目标运行时使用负载分析来查看 CPU 负载。 我在*。cfg 文件中将 loggerType 设置为 JTAG 运行模式、但 CPU 负载视图中未显示任何内容。
如果有任何关于我可能出错的提示、我们将不胜感激。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我尝试在 目标运行时使用负载分析来查看 CPU 负载。 我在*。cfg 文件中将 loggerType 设置为 JTAG 运行模式、但 CPU 负载视图中未显示任何内容。
如果有任何关于我可能出错的提示、我们将不胜感激。
谢谢!
Janet、您好!
如果我没有停止目标、我在 LoggerStopMode 中看不到任何数据。 如果我停止目标、我会在 Live Session 窗口中看到日志记录、我可以看到 CPU 负载。
我的.cfg 文件中没有启用 BIOS.logs、因此我添加了 BIOS.logs Enabled = false;但我仍然遇到以下问题:使用 LoggerRunMode JTAG 时、CPU Load 窗口为空。
谢谢、
内格
Janet、您好!
随附了我的.cfg 文件。
CCS: 6.1.2.00015
UIA: 2.0.3.43
谢谢、
内格
Negrin、您好!
存在一个已知的 CCS 问题、如果日志缓冲区位于 DDR3中、则使用 JTAG 运行模式进行日志记录不起作用。 不过、我认为 LoggerStopMode 应该适用于 DDR3。 您能否先确认 LoggerStopMode 是否正常工作(使用 BIOS.logsEnabled = true;)?
然后、您能否尝试将以下行添加到.cfg 文件中、并查看这是否会产生影响?
LoggingSetup.memorySectionName ="L2SRAM";
我不确定您在 L2SRAM 中有多少可用内存、但您可以按如下方式控制 SYSBIOS 和 CPU 加载日志缓冲区的大小:
LoggingSetup.sysbiosLoggerSize = 1024;
LoggingSetup.loadLoggerSize = 512;
谢谢、
Janet