工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我在 GUI Composer 中有一个 GUI、可将电机速度值输出到文本框。 此文本框使用 app.js 函数将电机值转换为 Q-24格式("ToQ24_RoundTo2Decimals")。 一切都正常、然后我开始收到附加的 JSON 文件错误、现在这些值没有正确转换。 为供您参考、我的项目在 filepath 中的标题为"7_20_2"。 如果该函数以前一直在工作、会有什么原因导致无法定义该函数?
即使我将文本框的预处理函数切换为"ToQ24_RoundTo2Decimals (ToQ24_RoundTo2Decimals)"以外的其他内容、也会出现此错误。
----------------------
这是我的 JSON 文件:
{"widgetBindings":[
{
"PropertyName":"Value"、
"serverBindName":"gMotorVars.Speed_krpm"、
"widgetId":"textbox_output_speed"、
"选项":{
"数据类型":"字符串"、
"outPreProcessingFunction":"FromQ24"、
"dataFormat":"%.2f"、
"InPreProcessingFunction":"ToQ24_RoundTo2Decimals"
}
}、
{
"PropertyName":"Value"、
"serverBindName":"gMotorVars.Tor紧 力矩_lbin"、
"widgetId":"textbox_output_之 力矩"、
"选项":{"数据类型":"字符串"}
}、
{
"PropertyName":"Value"、
"serverBindName":"gMotorVars.SpeedRef_krpm"、
"widgetId":"widget_14292"、
"选项":{"数据类型":"字符串"}
}
]}
--------------
谢谢、
合资公司