This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/msp430fr2633:在 CCS 中导入工程时出错。 项目规范中出错:元素类型"项目"必须后跟属性规范">"或"/>"。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/612196/ccs-msp430fr2633-error-while-importing-projects-in-ccs-error-in-project-spec-element-type-project-must-be-followed-by-either-attribute-specifications-or

器件型号:MSP430FR2633

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

今天、我在使用 我的 msp430fr2633 "迷人"开发套件。 我遇到一些问题。

我无法在文件夹 CapTIvateDesignCenter_1.50.00.00中导入项目。

这些项目文件夹的名称是" CodeSizeOptimiz_OneButton "、"FastSampleRate_FourButtons"、"ProximityRangeSensor"和"UltraLowPower_FourButtons"。

错误消息总是显示"project-spec 中的错误: 元素类型"project"必须后跟属性规范">"或"/>"。

我的 CCS 是 7.2.0.00013

编译器版本为 V17.6.0.STS

我以为我做了一些错误的事情? 也许您可以帮助我!

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sheldon、您好!
    您运行的是什么主机操作系统? 您能否提供中的 projectspec 文件:

    .\capTIvateDesignCenter_1.50.00.00\capTIvateDesignCenter\example_projects\CAPTIVateDesignCenterWorkspace\codeSizeOptimiz_OneButton \demo_src\ccs

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki

    我运行的是 Windows 10 Pro 版本1511、OS Build 10586.962

    附件是 projectspec 文件、请仔细检查!

    Regards.e2e.ti.com/.../CodeSizeOptimized_5F00_OneButton_2D00_Demo.zip

    谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    projectspec 文件看起来正常。 我不知道 CCS 为什么抱怨它。

    您是否能够为 MSP430FR2633从头开始创建新项目?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    我可以创建模板430FR2633项目并顺利构建它。

    此外、我提到的问题也发生在具有相同环境的另一台 PC 上。

    真的很奇怪,无论如何都要感谢!

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很奇怪。 projectspec 看起来不错、并且您已安装器件支持。

    您如何导入项目? 一次一个或一次全部>

    您可以尝试使用新的工作区文件夹吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    我通过点击"Project"->"Import CCS Project..."导入

    我尝试逐个地将项目导入到新的工作空间中。 只有项目设计中心才会出现此问题。

    我将随附特定文件供您检查。

    e2e.ti.com/.../DesignCenter.zip

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、我可以使用此文件进行复制。 我们正在进行调查、并将在得到答案时告知您。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已确定 DesignCenter.projectspec 不是有效的 xml 文件,因为有类似“的标记 ”。 我的一位同事猜测、这些令牌应该在生成此 projectspec 期间进行扩展、但它失败了、而 projectspec 是使用未扩展的令牌生成的、因此问题出在这里。 我需要跟进 MSP 小组。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sheldon、
    请参阅我在 MSP 论坛上开始的讨论-特别是 Ryan 和 Walter 的最后一个回复:
    e2e.ti.com/.../2260975

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!