Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
你好。
我购买了一款用于 TMS320F28335的新仿真器 XDS100v2。
首先、我安装了 CCS 版本7、然后插入了 XDS100v2。
Windows 10已安装驱动程序、在设备管理器中、仿真器显示为通用 USB 复合设备。
运行 CCS 并测试到仿真器的连接、它会报告以下错误:
"
执行以下命令:
%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity
[结果]
---- [打印电路板配置路径名]---------------
C:\Users\Tiago\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
TI\0\BrdDat\testBoard.dat
---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------
此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。
库构建日期为"2017年23日"。
库构建时间为'19:37:36'。
库软件包版本为'6.0.628.3'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
硬打开控制器时出错。
---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为'-183'(0xffff49)。
标题为"SC_ERR_CTL_CBL_break_FAR_"。
说明如下:
控制器本身检测到电缆断开。
用户必须将电缆/仓体连接到目标。
[结束]
"
我尝试手动安装,方法是右键单击相应的 USB 复合设备->更新驱动程序软件->浏览我的计算机...-->让我从列表中选择...-->有磁盘..., 然后驱动程序指向 C:\ti\ccsv7\ccs_base\emulation\windows\XDS100_drivers,但它返回错误:
"您指定的文件夹不包含适用于您的设备的兼容软件驱动程序。 如果该文件夹包含驱动程序、请确保它设计为适用于基于 Windows dor X65的系统。"
最后、我卸载 CCS 并使用 CCleaner 清除注册表。
重新启动计算机、然后再次安装 CCSv7。
再次重新启动计算机、然后我安装 controlSUITE。
重新启动并重新插入 XDS100v2。
问题仍然存在。
我应该如何按照预期安装驱动程序。
您的能力。
此致。