This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:GUI Composer 版本1 -以特定的时间间隔将文本框值保存到文本文件中

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/613067/ccs-tms320f28069-gui-composer-version-1---saving-text-boxes-values-to-text-files-at-specific-time-intervals

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我通读了您的教程、该教程介绍了如何使用 app.js 文件将图形数据保存到 GUI Composer 中的文本文件中。  我的应用程序是类似的(使用文本框)并基于此进行构建。 如何在快照时读取多个文本框的值(例如、在快照之间有10秒延迟的3个快照)、以便输出文件仅包含这些确切时间的值?  某些文本框将具有实时流式传输的数字值、而其他文本框可能包含字符串或固定的数字值。

最棒的

合资公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JV、您好、
    请注意、该版本1在支持中已被弃用。 如果可能、我们鼓励人们尝试使用 GCv2。 也就是说、我们了解到有人对 GCv1比较满意。 请注意、对它的支持有限。

    有关您的问题、请查看教程 processors.wiki.ti.com/.../FileOperations。 您可以创建一个计时器、从文本框中提取数据并将其写入文件。 查看 setTimeout 或 setInterval javascript 方法: javascript.info/settimeout-setinterval

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然这有点有用、但我希望通过单击按钮同时从3个单独的文本框中提取值、并将这些值保存到文本文件中。 下面是我的 dojo/ready 函数、在这里我已经可以从文本框"textbox_output_speed"中提取。 我如何编写代码以包含其他两个文本框值(即 textbox_2和 textbox_3)? 在为文本框值单击按钮的过程中调用函数 getData、因此我假设那里也需要类似的 tweak。


    require(["dojo/ready"]、function (ready){
    ready(function(){
    //此处应显示需要 Dojo 完全初始化的逻辑
    dijit.byId ('textbox_output_speed').watch ('value'、function (prop、newValue、oldValue){
    logData( newValue,false );
    });

    });
    });


    函数 getData(){
    return dijit.byId ('textbox_output_speed').get ('value');

    谢谢、
    合资公司