This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:CCSv6在更新后不再继续运行(Ubuntu 14.04 32位)

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/613952/re-ccsv6-no-longer-stays-up-running-after-updates-ubuntu-14-04-32bit

您好、TI、

我正在使用 AM57xx EVM 板进行开发。 为此、我需要使用 CCS6。 我正在使用 ubundu14.0版。 在 Ubuntu (网络安装程序和离线安装程序)上安装 CCS6时、我收到以下错误消息:

出现错误。
程序输出:找不到显示、无法继续
程序错误:子进程异常退出

我对它的理解不是很好。 请帮助解决该问题。

谢谢、此致、
/分配
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    灰、

    我们在最新版本上为您提供支持将会更加容易。 您可以尝试 CCSv7.2吗?

    但它确实需要64位 Linux 发行版。 这就是您使用 CCSv6的原因吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="HSA S">程序输出:无法找到显示、无法继续我认为该消息意味着安装程序无法找到安装程序 GUI 的 X 显示。  如果无法设置显示、则可能需要以无人值守模式安装-请参阅 https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/578577