This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1310:DSLite LOAD IMAGE.OUT 置位"在引导时暂停;标志导致应用程序在手动复位或关机后再运行

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/608471/ccs-launchxl-cc1310-dslite-load-image-out-asserts-halt-on-boot-flag-causing-application-to-not-run-until-manual-reset-or-powercycle

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:SimpliciTICC1310

工具/软件:Code Composer Studio

请参阅

今天我确认了在 DSLite 加载 image.out 后确实会发生标题行为、应用程序不会运行、附加调试器会显示其在地址0x10003A12死锁。 点击重置或粉末目标会导致应用程序代码正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    如果我查看 CC1310使用的 GEL 初始化文件、如果调试器尚未连接到电路板、它看起来就像在启动时显式执行电路板复位。  您可以尝试注释掉该行

    文件是 ccsv7/ccs_base/emulation/gel 中的 cc26x0.gel

    启动(int major、int minor、int patch)

      /*初始化内存映射*/

      memorymap_init();

      /*调试器特定处理*/

      if (GEL_MatchesConnection ("../TIXDS.*")=1)

      {

        GEL_LoadGel ("$(GEL_file_dir)/cc26xx_connect_util.gel");

        GEL_LoadGel ("$(GEL_file_dir)/cc26x0_Xds.gel");

        定义复位(0);

        //发出电路板复位以确保器件处于已知状态

        //注意:如果要附加到正在运行的目标而不重置

        //   设备,您必须注释掉以下4行:

        if (!GEL_isconnected ()))(如果(!GEL_isconnected

        {

          GEL_AdvancedReset ("电路板复位");

        }

      }

      否则 if (GEL_MatchesConnection ("../JLink.*")=1)

      {

        GEL_LoadGel ("$(GEL_file_dir)/cc26xx_jlink.gel");

      }

      其他

      {

        GEL_TextOut ("错误:未知调试器。\n");

        返回;

      }

    类似地、在 cc26x0.gel 中、我看到在加载程序之前会发出电路板复位命令。  这也许可以。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在很长时间之前(2月)评论了这一行内容、因此我可以将调试器连接到运行/崩溃代码、而不会在执行此操作时透露所有可用的调试信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    我正在与其他一些在该器件上具有专业知识的人员联系、以提供帮助。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    我想让你知道,我们没有忘记这一点,仍然在努力为你提供一些帮助。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够从某人处获得以下信息:

    • 我认为他们可能启用了看门狗,同时芯片已复位,或者由于其他原因切换了复位线路+ tck。
    • 我将查看 TCK、TMS、RESET 的逻辑分析仪跟踪
    • 在任何情况下、您卡在该地址的唯一原因是、如果在 TCK 切换之后或同时进行引脚复位、 或者、如果在调试系统和 HiB 被激活时只有一个内部系统复位/假引脚复位/看门狗复位。

    他们还提供了一些信息、说明如何与运行的26xx 建立连接、这对于 cc13xx 应该是相同的。  BTW 您是否仍在使用 CCSv7.1或是否更改为7.2?  很明显、在7.2版中、26x0和13x0的 GEL 文件合并、因此您需要将该 GEL 文件 tweak 应用于 cc26x0.gel 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有使用看门狗、因为它看起来很糟糕。

    我们在 LAUNCHXL 板上使用 XDS110调试器、它是否会发出您描述的信号模式?

    我正在使用 CCS7.1.0.00016、我没有意识到有新的更新、因为 CCS 的"检查更新"显示"在可用的软件站点中找不到更新"。

    PS:如何在该屏幕截图中为0x1000区域设置符号? 几个月以来、我一直在要求提供准确的信息、但没有结果
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、至少我可以帮助处理符号部分、因为有人向我展示了这一点。

    转到 SDK 的安装文件夹。 然后在/source/ti/devices <name of device 下
    /source/ti/devices/cc13x0/rom/driverlib.elf
    该文件夹中还有一个 c 文件和一个自述文件。 自述文件作为使源关联正常工作的提示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    driverlib.elf 位于哪个软件包/下载位置? 我的 CCS+tirtos+CC13xx/CC26xx driverlib 安装中没有该文件。

    我拥有的最接近的命名文件是 tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06/products/cc13xxware_2_04_03_17272/driverlib/bin/ccs/driverlib.lib、它似乎是 driverlib 函数的 NOROM (闪存内)版本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它附带 SimpleLink cc13x0 SDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    关于:

    [引用 USER="Michael Moon "]今天我确认了在 DSLite 加载 image.out 后确实发生了标题行为,应用程序不运行,附加调试器显示它在地址0x10003A12[/quot]上死锁

    您报告说、升级到 CCSv7.2.0有助于解决类似的问题:

    https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/p/609640/2253134#2253134

    只需在此主题中与您联系、看看此问题是否也得到了解决。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题仍然存在。

    如果我调用 SysCtrlSystemReset 或触发看门狗超时、我的项目看起来会死锁、而不是复位