请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
2017年7月27 日19:47:08 (GMT)- downloadIfRequired - deleted C:/Users/XXX/AppData/Local/Temp/ccs_23386842-0fc3-48e7-61e3-4c16d5469fd0/jre_root_1.8.0.122 2017年7月27日19:47:08 (GMT)- downloadIfRequired - copying C:/Users/XXX/Downloads/CCS7.2.0.00013_win32/CCS7.2.0.00013_win32/featurerepo/binary/jre_root_1.8.0.122 2017 07:27:08 (GMT)- downloadIfRequired - copied C:/Users/XXX/Downloads/CCS7.2.0.00013_win32/CCS7.2.0.00013_win32/featurerepo/binary/jre_root_1.8.0.122 to C:/Users/XXX/AppData/Local/Temp/ccs_23386842-0fc3-48e7-61e3-4c16d5469fd0/jre_root_1.8.0.122 07 / 27:19:08:08:08:08 (GMT -已存在下载 IfRedrived -文件/Users/XXX/AppData/Local/Temp/ccs_23386842-0fc3-48e7-61e3-4c16d5469fd0/jre_root_1.8.0.122 -下载 IfReRequired。 未尝试下载 2017年7月27日19:47:08 (GMT)-解压- cmd ="C:/Users/XXX/AppData/Local/Temp/ccs_23386842-0fc3-48e7-61e3-4c16d5469fd0/util/7za.exe " x "C:/Users/XXX/AppData/Local/Temp/ccs_23386842-0fc3-48e7-61e3-4c16d5469fd0/jre_root_1.8.0.122 "-o"C:/Users/XXX/AppData/Local/Temp/ccs_23386842-0fc3-48e7-61e3-4c16d5469fd0 "-y 2017年7月27日19:47:08 (GMT)-解压-无法解压 C:/Users/XXX/AppData/Local/Temp/ccs_23386842-0fc3-48e7-61e3-4c16d5469fd0/jre_root_1.8.0.122:无法执行"C:\Users\X": 无此类文件或目录 07/27/2017 19:47:18 (GMT)- extract - cmd ="C:/Users/XXX/AppData/Local/Temp/ccs_23386842-0fc3-48e7-61e3-4c16d5469fd0/util/7za.exe " x "C:/Users/XXX/AppData/Local/Temp/ccs_23386842-0fc3-48e7-61e3-4c16d5469fd0/jre_root_1.8.0.122 "-o"C:/Users/XXX/AppData/Local/Temp/ccs_23386842-0fc3-48e7-61e3-4c16d5469fd0 "-y 07/27/2017 19:47:18 (GMT)- extract -无法解压缩 C:/Users/XXX/AppData/Local/Temp/ccs_23386842-0fc3-48e7-61e3-4c16d5469fd0/jre_root_1.8.0.122:无法执行"C:\Users\X":无此类文件或目录
我已在新的 Windows 10 PC 上下载 CCS v7的离线安装程序。 当我尝试跑步时、它基本上落在了第一个障碍。 我已尝试禁用所有防火墙设置、但仍然收到错误。
以下是一些日志: