This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL2-RM57L:调试器不工作

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/613189/ccs-launchxl2-rm57l-debugger-not-working

器件型号:LAUNCHXL2-RM57L

工具/软件:Code Composer Studio

当我尝试在调试器中运行代码时、代码看起来闪存正确、CCS 显示正在运行、但调试控制按钮(STEP、PAUSE 等)显示为灰色。 只有"终止"按钮有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这通常发生在以下情况之一。

    -"Debug"视图已关闭

    未选择正确的调试上下文

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不是问题。 我将 XDS110定义为目标。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发布与我发布的内容类似的屏幕截图?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    窗口如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 在屏幕截图中、目标正在运行。 我看到您的"Pause"按钮可用于停止执行。 您的源/ASM 步进呈灰色显示、因为目标已在运行。 如果您停止目标、这些按钮应该可用(以及"Play"按钮)

    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不会在"while"语句上的断点处停止、也不会在我在上面的函数调用处设置断点时停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您手动停止目标、您将在哪里结束? 当您执行 Halt 时、是否有先前提到的目标执行按钮可用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我手动暂停时、不清楚它在哪里停止。 执行按钮可见、但由于调试器不会在断点处停止、因此不会清除它从何处单步执行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它可能会在到达 main 之前遇到一些异常。 调试通常会在程序加载时尝试默认自动运行到 main 中。 如果它永远不会到达 main、那么它会在入口点和 main 之间的某个位置卡住。 您是否使用了 TI 提供的一些示例、或者这是您自己的代码?