This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DM3730:使用最新 CCS 进行代码覆盖

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DM3730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/613740/ccs-dm3730-code-coverage-with-latest-ccs

器件型号:DM3730

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

是否可以使用最新的 CCS 版本进行代码覆盖?

谢谢、

已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RAN、

    代码覆盖通常适用于仿真器、因此不适用于 CCS 版本6和7 (最新版本)。

    processors.wiki.ti.com/.../Code_Coverage

    有一种方法可以在硬件上执行代码覆盖、但这需要一个具有外部指令跟踪引脚和外部 XDS ProTrace Pod 的器件。 遗憾的是、DM3730在器件外部没有适当的跟踪引脚来支持该功能。 抱歉。

    此致、
    拉斐尔