This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:添加实验11、致命错误

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/612896/ccs-addition-lab-11-fatal-error

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

我想在 我的 BLDC 的 Lab11中添加一个启动项。 因此、我为我的项目添加了一个新的头文件(hochlauf.h)和一个新的源文件(hochlauf.c)。 当我尝试构建项目 lab11时、我收到一个错误:"致命错误#1965:无法打开源文件 hochlauf.h"。

我出了什么问题? 我希望有人能帮助我。

可能是重要信息:

DRV8312-69M-KIT

Code Composer Studio V 7.2.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 错误的说明、请参阅此页面。  

    基本上,编译器需要知道头文件的路径,因此请确保该路径已添加到 “项目属性”->“生成”->“编译器”->“包含选项”下的--include_path 选项中。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回答。