This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS I2C 寄存器调试

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/611681/ccs-ccs-i2c-register-debugging

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

是否可以 通过 脚本控制台等命令行或 其他方式从 CCS 转储 I2C 从地址寄存器?  

此致

Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Gokul、
    "转储"是什么意思? 您只是想读取该值吗? 或将其转储到文件中?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ki、

    我们希望读取寄存器的所有值。 在程序执行时通过脚本控制台等命令行。

    此致
    Gokul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果寄存器是在 xml 文件中映射和定义的存储器(它出现在"Register"视图中)、则可以使用脚本控制台通过如下方式读取该寄存器:

    JS:>activeDS.memory.readRegister (" _ ")

    例如:

    JS:>activeDS.memory.readRegister ("I2C1_I2C_SYSS")

    但是、为了能够在目标运行时读取它、您需要一个支持某种类型的实时模式/访问的器件。 否则、必须停止目标。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ki、

    它不是存储器映射寄存器。 该器件通过 I2C 线路进行连接。 我们需要读取/写入通过命令行设置的从机寄存器。

    谢谢
    Gokul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    寄存器通常是如何访问的?