This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5728:组合发布和调试模式

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/613373/ccs-am5728-combined-release-and-debug-mode

器件型号:AM5728

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI:

    是否可以在工程的发布模式下编译某些文件、在调试模式下编译某些文件?  现在、它似乎是一个全局开关、我可以将所有内容编译为版本、也可以将所有内容编译为调试。  是否可以指定在哪种模式下编译哪些文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:
    正确、它是一个全局开关。 我假设您要做的是、某些文件使用另一个配置中的构建选项。 虽然不支持该选项、但您可以在某些文件上使用特定于文件的选项来指定不同的构建选项、这些选项会覆盖顶级工程配置1。 如果您有许多文件、则可以将所有文件添加到(虚拟)子文件夹、并应用文件夹上的选项(将向下传播)。

    谢谢
    Ki