This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:如何获取 TMS320c66xx 的仿真器

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/613298/ccs-how-to-get-simulator-for-tms320c66xx

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在 CCS 安装的早期阶段、我们曾用于获取 DSP 的仿真器版本。 我最近开始在 TI DSP 上工作了很长时间。 我现在看到它基于 Eclipse。 以及安装 CCS 之后。 我发现没有用于调试和概念验证或用于分析等的仿真器版本 我在 Jacinto (DRA7x)上工作,在这里我正在处理 DSP 内核部件。 我在 Google 和 TI 网站上搜索、找不到任何仿真器。

那么、有没有人知道如何获取用于单核或多核 TMS320C66xx (定点和浮点) DSP 的仿真器?

此致、

耶瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 CCS V7、我无法看到任何处理器的仿真器。
    安装过程中是否缺少任何内容?
    此致、
    耶瓦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请参阅:
    processors.wiki.ti.com/.../FAQ_-_CCSv7

    如果您真的想使用仿真器、CCSv5.5就是它们附带的最后一个版本。 但请注意、通常不再支持两种仿真器以及 CCSv5、因此如果您使用其中一种(或两者)遇到任何问题、我们提供的支持有限。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCS v6 IIRC 不支持仿真器、也就是说最新的 CCS 和仿真器在5.x 中 由于您的器件非常新、并且您可能希望使用 TI 最近提供的软件、因此您希望使用最新的 CCS、这意味着将不会有仿真器。

    许多人对此提出抱怨、TI 的回应让他们专注于廉价的评估模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,拉吉和 Ki,
    感谢您的快速回复。
    我觉得 TI 的这种决策和给开发人员造成的情况是荒谬的。 我不知道我必须与雇主核实,他们是否事先知道这种情况。

    在"廉价 EVM"电路板上市之前、大家是否知道开发人员的任何替代解决方案?

    此致、
    耶瓦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请随时在器件论坛上发布您的反馈。 停止支持仿真器的决定不是工具(CCS)团队的决定。 器件论坛中的人员还可以指导您选择硬件入门的最佳选项。

    由此给您带来的不便、我们深表歉意
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ki、

    感谢您的回复。
    让我在器件论坛上尝试一下。

    此致、
    耶瓦