This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6713B:如何通过 CCSv 3.1在 C 代码中使用文件读取写入函数

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/610294/ccs-tms320c6713b-how-to-use-file-read-write-function-in-c-code-through-ccsv-3-1

器件型号:TMS320C6713B

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的

目前、我正在研发 C6713 dsk、并使用了 CCSv3.1工具。 我想用 fopen()函数创建文件

并将数据写入该文件。 程序已编译并成功运行、但未创建任何文件。

我在下面给出了我的程序代码。

 

MAIN ()

               int i=0;

               int data1[20]={1、3、5、9、6、10、5、11、22、14、15、17、6、0、3、12、25、44、23、10};

               文件*fileW;

               fileW=fopen ("c:/turboc/gopalsarkar/gopal37.txt、"w");

 

  对于(I = 0;I < 20;I++)

  {

               fprintf (fileW、"%d "、data1[i]);

  }

               fclose (fileW);

 

上述代码在任何其他 c 编译器中都能成功运行。

如果您有任何解决方案、请帮助我。

等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gopal、
    除了需要包含 stdio.h 外、您的代码看起来还不错、应该可以按预期工作。 请注意、在嵌入式环境中尝试使用 C I/O 时、要考虑的因素比仅使用 Turbo C 构建应用程序并在 PC 上运行时要多一些。 有关这些注意事项的更多详细信息、请参阅以下信息:
    processors.wiki.ti.com/.../Tips_for_using_printf

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。 我已经阅读了您作为 wiki 链接发送给我的说明页面。 但 我遵循了一些指令

     我的问题没有得到解决方案。 阅读 本指南教程可能不是很正确。 实际上、我想知道这些指令、

    我应该怎么做来解决我关于这个文件读取写入函数的问题,比如 fopen()、fprintf()。

    请帮助。

    等待您的回复

    此致

    Gopal Sarkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的代码应该起作用。 我试了一下、感觉还不错。 请向我提供您的完整 CCSv3.1项目将会包含所有必需的源文件、以便我可以从我的结尾开始查看

    谢谢
    Ki