请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CODECOMPOSER 工具/软件:Code Composer Studio
你好
我能够在表达式窗口中获得一个简单的 GEL 函数、例如方形函数、即
方形(A) { 返回 A*A; }
但是、表达式窗口将返回一个错误、其中包含一个更复杂的函数、如 limit (value、lower、upper)、即
limit (value、lower、upper) { 如果(值>=上限) { 返回上部 } 否则(值<=较低) { 返回较低 值} 其他 { 返回值; } }
错误是
limit (u32VoltageError、0、16777216) unknown 'limit ()' not found
AT 限制(u32VoltageError、0、16777216)
我出了什么问题。
斯蒂芬