This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:基于编译器预定义宏的代码突出显示不起作用

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/607901/ccs-tms320f28377d-code-highlighting-based-on-compiler-predefined-macros-does-not-work

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:Code Composer Studio

CCS 版本:6.2.0.00050。

TI CGT C2000 v17.6.0.STS

基于编译器预定义宏的代码突出显示不起作用。 我感兴趣的宏是  

_TMS320C28XX_CLA__

_TMS320C28XX_TMU__

_TMS320C28XX_CLA__宏应适用于*。cla 文件和*。c 文件、其中已选择"将 C 文件视为 CLA 文件"项目选项。

语法突出显示不适用于这些宏的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Iain、
    您能否提供您看到的问题的示例屏幕截图?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(或创建新主题帖)

    谢谢、
    Ki