This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:无法设置断点

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/608330/ccs-launchxl-cc2650-cannot-set-breakpoint

器件型号:LAUNCHXL-CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

我想在 SensorTagKeys_processKeyLeft (或 SensorTag_keys.c 中的任何例程)设置断点、但我不能。 我已经尝试关闭优化、但代码太大、无法编译为可用空间。  如何在 SensorTag_keys.c 中设置断点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Duane:
    您有哪种级别的优化? 优化与调试可见性之间绝对存在折衷:
    dev.ti.com/.../

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了该网页、但它对我的问题没有帮助。  我将优化设置为关闭、将速度与大小设置为0。  我仍然无法到达断点。  是否有某种方法可以确定它为什么不在断点处停止?  当我暂停时、我可以单步执行暂停的位置、但不能在其他区域执行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ki、

    我还记得一位 E2E 成员提到过、您可以设置要优化的代码文件。 是不是这样? 如果确实如此、则该方法可能对 Duane 有所帮助。

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Duane Perery">我查看了该网页,但它对我的问题没有帮助。  我将优化设置为关闭、将速度与大小设置为0。  我仍然无法到达断点。  是否有某种方法可以确定它为什么不在断点处停止?  暂停时、我可以单步执行暂停的位置、但不能在其他区域执行。

    需要检查的一点是、是否全局禁用了断点:

    https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/p/607523/2237082#2237082

    如果不是、则接下来要检查的是代码是否实际到达设置了断点的该位置。 您能单步执行该操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Markel Robregado">我记得一位 E2E 成员提到过您可以设置要优化的代码文件。 是不是这样? 如果确实如此、则该方法可能对 Duane 有所帮助。

    客户可以使用 flie-specific 选项仅为特定文件设置优化级别:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Projects_and_Build_Handbook_for_CCS#File_specific_options

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(或创建新主题帖)

    谢谢、
    Ki