This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDXEVM5515:CCS6在加载程序时崩溃

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/609187/ccs-tmdxevm5515-ccs6-crash-while-loading-program

器件型号:TMDXEVM5515

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

当我尝试运行示例代码 C:\ti\c55_lp\c55_CSL_3.07\ccs_v6.x_examples\MMC_SD\CSL_MMCSD_SdCardFSExtExample 时、CCS6每次崩溃并退出。 如果我运行了一些其他示例代码。 还可以 我尝试在调试配置中将验证选项更改为"无验证"、但它仍然不起作用。 我尝试重新启动 PC 和 CCS 并重置电路板。 不起作用。 请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    首先、我想让您尝试下载并安装最新版本的 CCS - CCSv7.2.0。 请注意以下链接中有关使用 CCSv7的 C55x 编译器的消息:
    processors.wiki.ti.com/.../CCSv7_Changes

    如果更新 CCS 不起作用、请提供调试服务器转储文件和调试服务器日志:
    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv7

    如果您可以提供可执行的*。out 文件、这也会很有帮助。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(或创建新主题帖)

    谢谢、
    Ki