This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/OMAP-L138:CCS/OMAP-L138

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/607889/ccs-omap-l138-ccs-omap-l138

器件型号:OMAP-L138

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

在 使用 OMAP-L138时、CCS 版本7.2遇到一些问题。

我们不时看到以下问题:

  1. 一些变量/数组从观察窗口中消失。
  2. 观察窗口中只显示部分数组内容。
  3. 加载调试配置时、调试器中的暂停、运行、停止按钮被禁用。
  4. 加载调试配置不能正常工作。

 

为了“解决”这些问题,我们必须退出环境并重新打开它(即停止调试/重置电路板不起作用)。

 

请告知如何解决这些问题。

谢谢